This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:地饵的影响

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640028/ds30ba101-impact-of-ground-baunce

部件号:DS30BA101

你(们)好

我们正在考虑FET的远程栅极驱动。

电缆长度为3米。  信号为100MHz脉冲。

例如,以下是我们的假设。

如果栅极被驱动,50A电流将瞬时流动。 (20nsec至50nsec)

因此,我们担心瞬时电流产生的接地弹跳会影响脉冲信号(如果有)。

我们假设使用同轴电缆进行单端传输,但尚未决定。

实际上,您对这种配置有什么看法?  还有其他问题吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    可能会有一些GND和电源移动。  我会尝试为EA101上的这些区域提供本地过滤,以帮助稳定设备。  您可以使用铁氧体磁珠和局部电容去耦以及本地电源调节来提供多层滤波。

    栅极驱动器通常需要更大的输入摆动。  我会仔细检查EA101的OUT +上的400 mV摆动是否足够。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee

    谢谢你。

    正如您所说,您所指出的输出摆动问题违反了栅极驱动器的规格。
    需要2.1V作为VIH。 所以我得回顾一下。

    通常,扩展模拟信号传输距离的好方法是什么?
    它是用于驱动门的简单脉冲信号。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,我认为您可以通过LVCMOS信号直接驱动同轴电缆上的信号。  100 MHz时的衰减将不足以降低振幅。

    此致,

    李