This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:正向电压

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640116/tpd4s009-forward-voltage

部件号:TPD4S009

请告知我们是否可以使用TPD4S009获得0.7 的正向电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laura:

    感谢您与我们联系。 TPD4S009的最小正向电压值为0.6V,最大值为0.95V。 典型正向电压为0.8V。  

    您可以在数据表的电气特性表中找到此信息。