This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:无法访问DS125BR820的i2c/smbus

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639707/ds125br820-faile-to-access-the-i2c-smbus-of-ds125br820

部件号:DS125BR820

我设计了一个带有四 个DS125BR820单元的板,这些单元使用外部EEPROM加载配置数据。

按照我的设计描述:

将四个DS125BR820设备连接到同一SDA和SCL总线。

将四个设备的SMBus AD[3:0]设置为0xB0,0xB2,0xB4,0xB6

从一个设备到序列中的下一个设备的菊花链Read_EN (针脚26)和All_done (针脚27)。

接通主板电源时 ,最后一个设备的all_done (针27)转到“0”, 似乎对四个设备进行了正确的编程。

当启动sigcon软件通过 I2C访问四个DS125BR820设备时, 它只能访问第一个具有0xB0地址的装置的I2C接口。

任何人都能帮助解决问题

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cary,

    当您启动Sigcon软件并将地址更改为"B2"时,软件会返回什么报告?

    是否显示地址无效?

    如果将ENSMB引脚拉高,是否可以访问 所有四个设备?

    谢谢,此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,李
    关注我的回复:

    当您启动Sigcon软件并将地址更改为"B2"时,软件会返回什么报告?

    是否显示地址无效?

    是,它报告无效地址




    如果将ENSMB引脚拉高,是否可以访问所有四个设备?

    我将所有ENSMB引脚拉高,它仍然是相同的情况。

    当将所有这些ENSMB引脚拉高时,最后一个设备的all_done (引脚27)可能会转至"0"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bridge_5F00_card_5F00_1115_2D00_ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在3.3V模式下,将电阻器上拉至2.5V是错误的,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee

    我的设计用于40G KR4信号中继器。

    发送至中继器的发射器输入的轨迹长度与25 cm 有关,与中继器至接收器的轨迹长度相同。

    您能否给我一些有关DS125BR820设置的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cary,

    我建议使用以下设置来设置DS125BR820。

    引脚控制  (EQ = 级别2),(VOD =级别3)  注意:级别3可能工作得更好,但最好从较低的EQ开始。

    SMBus控制 (EQ = 0x01), (VOD = 0xAB)和(VOD_DB = 0x00)

    此致,