This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:奇偶校验函数的行为

Guru**** 2579245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639475/ds90ub914a-q1-behavior-of-parity-function

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*如果DS90UB914A-Q1的地址0x1A和0x1B的奇偶校验错误值超过0x18和0x19 (奇偶校验错误阈值),哪一个寄存器或引脚表示 此错误?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    0x1A和0x1B中的计数器是饱和计数器。 它们计数达到的最大限制是0x18和0x19中设置的阈值,即使有更多错误,也将保持在阈值。

    编辑以澄清。 每次出现奇偶校验错误时,传递引脚都会降低,因此,如果0x1A和0x1B饱和,您可以监视传递引脚以检查奇偶校验错误。  

    此致,
    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蔡山,

    感谢您的回复。

    我了解0x1A和0x1B如何计数。

    让我确认一下0x1C[2]和"0x1A和0x1B"的关系b/w"奇偶校验错误"位。

    我猜会发生以下行为。

    *

    --

    案例1:
    首次出现Pariry错误时。

    将断言* 0x1C[2],并且“PASS”引脚将变为“LOW”。 此外,还可以计数0x1B寄存器。

    案例2:
    多次出现Pariry错误时。

    将 继续断言* 0x1C[2],并且“PASS”针脚将保持“LOW”。
     此外,当计数器值0x1A和 0x1B等于0x18和0x19时,计数器0x1A和0x1B将停止。

    --

    如果有任何其他预期行为,请告诉我吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    案例1:
    首次出现Pariry错误时。

    将断言* 0x1C[2]。            是的

    *"通过"引脚将变为"低"。      否,通过销将从"高"到"低"再返回到"高"

    *同时,计数0x1B寄存器。         否,0x1A寄存器将首先计数,因为 它是最低有效字节。  

    案例2:
    多次出现Pariry错误时。

    将 继续断言* 0x1C[2]       是的

    *和"通过"销将保持"低"。         否,每次出现奇偶校验错误时 ,传递引脚将从"高"传输到"低",然后返回到"高"
     同样,当计数器值0x1A和 0x1B等于0x18和0x19时,计数器0x1A和0x1B将停止。   是的

     

     

    此致,

    查利蔡