This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546充电电流测量

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639320/tps2546-tps2546-charging-current-measurement

部件号:TPS2546

大家好,

我们是否有任何特定工具来测量TPS2546充电电流? 例如,如何确保TPS2546可以输出2A电流? 我们可以在EVM上做到这一点吗?

此致,

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,网卡,

    它可以通过EVM来完成。 将TPS2546设置为DCP自动(或任何DCP模式),并连接电源电阻器十进制盒(或某些可调节负载)。  我将负载连接到VBUS测试点和最靠近VBUS测试点的GND测试点。 确保EVM也能通过自己的电源供电。 在故障LED指示灯亮起之前,我能够执行大约2.5A的操作。

    谢谢!
    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,网卡,

    这是另一个选项。  

    1. 将5V连接到VIN和GND,启用TPS2546。
    2. 在VIN和VOUT之间连接另一个电源,调整电源电压(例如,从0.1V),直到其输出电流未改变,这意味着TPS2546在电流限制模式下工作


    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    非常感谢您提供此信息。 如果TPS2546已内置在客户的系统中,我们是否可以使用相同的方法来测量?  

    此致,

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    如果系统中的任何其他组件都不容易受到设置的影响,则应该可以。

    此致,
    多诺万