This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:BIST

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640043/ds90ub913a-q1-bist

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,您能否查看以下与我的客户使用的BIST相关的问题:

他 无法通过同轴电缆运行BIST测试FPDLINKIII,这是我的设置:

 

SER:DS90UB913A

节能:DS90UB914A

 

启动时:

序列

引脚8 (模式)=来自影像仪传感器的PCLK

PCLK不存在(因为传感器图像已重置)

 

节能

37号插针节能(模式)= 12位低频

引脚48节能器(锁定)=高(因为串行器在没有PCLK时选择了内部振荡器25MHz@12位低频)

 

通过模拟启动板 (版本1.56 .001),我启用BIST测试设置以下寄存器:

address=0x24节能(BIST控制)= 0x03值,即

BIST PIN配置=通过寄存器位配置BIST

BIST时钟源= 50MHz @12位低频

BIST _EN =开

 

他验证了测试是否使用 示波器。

 

您好,我曾尝试用电容器在DESR上的R+和GND并联干扰链路电缆,我也尝试断开电缆,但BIST错误计数寄存器(地址=0x25 DESR)的值仍为零。

 

他 尝试通过硬件模式(节能针脚BIST_EN=1,GPIO0=0和GPIO1=1)配置BIST测试,但结果相同。

 

 他如何正确执行BIST程序? 为什么BIST错误计数寄存器(地址=0x25节能器)保持为零? 如何在BIST测试期间模拟错误以验证计数器增量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在设备运行期间断开电缆连接不是正常情况。 不建议执行此操作来强制出错。

    列出的BIST设置正确。 它应正确启用BIST模式。  

    如果您想在BIST模式下强制出错,则可以使用913A设备上的寄存器0x2D。  

    如果在启用BIST模式之前设置0x2D[6:0], 则禁用BIST模式后,应在BIST错误计数寄存器(address=0x25 DESER)中记录相同的错误量。  

    此致,

    查利蔡