This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:HDMI至并行LVDS

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640026/ds90ub948-q1-hdmi-to-parallel-lvds

部件号:DS90UB948-Q1

我正在尝试实施一个隔离的HDMI解决方案,但鉴于所需的带宽,我必须首先将流反序列化到一些并行数据总线,在该总线中,每条线都可以以<100Mhz的速度驱动。

 DS90UB948-Q1是否足以满足此应用程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Carlos:

    UB948-Q1具有oLDI输出,而不是并行数据。 如果您需要具有RGB并行输出的反序列化器,则可以使用UB926-Q1。 此设备在5-85 MHz PCLK范围内工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    关于您的上述建议,我们是否有设备将信号重建回HDMI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用TFP401x (面板总线数字接收器)。此设备将RGB并行转换为HDMI。
    www.ti.com/.../tfp401