This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:询问SN65DSI85 MIPI_DSI至双LVDS解决方案的建议

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640025/sn65dsi85-asking-for-the-sn65dsi85-mipi_dsi-to-dual-lvds-solution-recommendation

部件号:SN65DSI85


大家好,
客户正在设计AIO,核心芯片来自Qualcomm。
Qualcomm输出接口是MIPI-DSI接口。
LCD面板是双LVDS接口。

请您评论SN65DSI85是否适合此应用程序?
如果SN65DSI85不支持或我们有更好的解决方案,请推荐正确的解决方案?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH您好,
    SN65DSI85适用于此应用。 请注意,DSI85支持高达1 Gbps的数据速率。
    此致