This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:平衡与共面

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637676/ds15ba101-standoff-and-coplanarity-of-the-pacakge

部件号:DS15BA101
主题中讨论的其他部件:DS15EA101

您好,

 

我想知道以下设备的共面性和平衡参数:

 

DS15EA101

DS15BA101

 

但我在数据表中找不到这些信息。

我认为QFN/SON封装通常是0.05 支架和0.08 共面,如下图所示(这是来自RGX封装)。

 

 

问题1)

请告诉我每个设备的平衡性和共面性值吗?

 

问题2)

针脚和电源垫是否在同一平面上? 如果没有,请告诉我电源垫的支架值吗?

 

 

 

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Obata-San,

    您所指的软件包(RGX)与DS15BA101 (WSON)和DS15EA101 (WQFN)不同。 RGX封装的引脚延伸到封装下方,导致有2个不同的平面。 WSON和WQFN没有这种情况,它们共用同一个飞机。

    1.支架高度为0,因为设备引脚的垫不会从IC底部伸出。 此外,由于引脚不会从IC中突出,且IC底部是扁平的,共面也是0。

    2.销和电源垫位于同一平面上。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Obata-San,

    我对您的问题进行了一些额外的调查,以了解我们包装团队说了些什么。

    结果是,您看到的值(0.05 mm 最大平衡和0.08 mm 共面)是根据所有WQFN/SON软件包的JEDEC标准指定的。 TI遵循这些标准,因此DS15BA101的封装中包含了这些公差。

    因此,DS15BA101 NGQ封装具有相同的规格。

    谢谢!

    Michael