This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925Q-Q1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639585/ds90ub925q-q1-ds90ub925q-q1

部件号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB927Q

请告诉我以下产品的兼容序列化器:

DS90UB302Q

DS90UB925Q-Q1是否与此反序列化器兼容。

谢谢

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fabio,

    DS90UB925Q-Q1与DS90UB302Q兼容。请注意,UB302在PCLK范围为15 MHz至45 MHz时工作。

    DS90UB302Q也与DS90UB927Q兼容