This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:UFP设计是否需要接近TPD8S300和功放的RPD_GX电阻器;TPS6.5986万?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639695/tpd8s300-does-ufp-design-needs-rpd_gx-resistors-near-tpd8s300-tps65986

部件号:TPD8S300
主题中讨论的其他部件: TPS6.5981万EVM

您好,

对于USB C型UFP设计,当电池电量耗尽时,需要在何处将RPD_GX引脚短接到CCX引脚?

1.是否仅靠近TPD8S300侧?

2.它是否仅靠近TPS6.5986万侧?  

3.它是否靠近TPD8S300侧和TPS6.5986万侧?


在我们的设计中,默认情况下,RPD_GX引脚仅与CCX引脚短接到TPD8S300附近。 它在主板上通电,但不枚举USB设备。 但是,如果我将RPD_GX引脚连接到TPS6.5986万附近的CCX引脚,则它可以正常工作。 所以我的疑虑是,在无电的电池状态下,TPD8S300内的OVP FET会在没有电源时隔离CC/PD控制器中的这些RD电阻器。 然后,USB源将如何看到TPS6.5986万附近的RD电阻器,以检测无电的电池状况。

已附上示意图以供参考。 请帮助澄清此问题。

谢谢

Pandiyarajan

e2e.ti.com/.../USB_5F00_Type_5F00_C-with-TPD8S300-_2800_3_2900_.pdf</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    潘迪亚您好!

    感谢您为您的设计考虑我们的零件。 为了使电池电量耗尽模式正常工作,我们建议将RPD_GX针脚与两个设备上的CCX针脚绑定(问题中的#3)。 TPD8s300数据表中的8.3 4节对此进行了更详细的说明。 我注意到RPD_GX引脚未连接到TPD6.5986万设备上的CCX引脚。

    我还建议您查看TPS6.5981万EVM的原理图,并在使用TPD8s300时将其用作参考。 此EVM具有连接到PD控制器的TPD8s300,此器件与TPS6.5986万几乎相同。 我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

    感谢您的即时回复... 8.3 4部分的说明让我在两端都提供了选项,但是我认为只能在通电时才会进行蓄电池无电状态检查,以便为VBUS供电。 因此,我要写这条询问,以便澄清。 感谢您的确认。 我将对此进行测试和验证。

    此致

    Pandiyarajan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    潘迪亚您好!

    我很高兴能帮助你:-)