This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:PC中的输出短路保护

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639950/tps65986-output-short-protect-in-pc

部件号:TPS6.5986万

TPS6.5986万用于3.0 PC的C至DP+DPC+USB加密狗应用。

我们需要C端口来输出900mA (3.0 输出电流容量)电流,并且我们是否需要添加保险丝来保护系统以避免出现短负载和过载情况。或者我们只  能使用 TPS6.5986万内部保护电路而不能为系统使用保险丝。

请给出您的建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:

    我们建议在TPS6.5986万系统侧添加TVS二极管,以控制潜在的电压峰值。 此外,我们建议在VBUS侧使用肖特基二极管,以吸收额外的电流,并在拆除电缆时帮助进行地面换档。 在这两个二极管都到位后,TPS6.5986万的内部保护电路将处理过电流保护和硬短路保护。 TPS6.5986万数据表的8.3 .3.4 部分重点介绍了在硬接地短路和过电流事件时的内部电源路径行为。

    谢谢!
    Eric