This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:如果D+/D-断开连接会发生什么情况?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639595/tusb4020bi-what-would-happen-if-d-d--are-left-disconnected

部件号:TUSB4020BI

您好,

我的客户正在评估3D摄像头设计中的TUSB4020Bl。

在系统启动时,充电器IC (在BC或QC标准上运行)需要使用D+/D-与主机协商。

在此期间,D+/D-线路需要从TUSB4020Bl断开。

协商后,D+/D-线将通过USB交换机重新连接到TUSB4020Bl。

在上述过程中,D+/D-线将在Vbus供电的情况下打开。

因此 ,我想知道 ,如果在Vbus通电时断开D+/D-,会发生什么情况?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    断开D+/D-是在上游端口上还是在下游端口之一上?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    对于上游端口,您是指设备接受数据/供电吗?

    如果是这样,TUSB4020将位于上行端口上。

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    TUSB4020B将仅保持USB 2.0 断开连接状态,且没有连接任何端口。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您告诉我!

    此致,

    徐耀华