This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-1:关于"TPS2553's Ilim引脚功能检查"

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639162/tps2553-1-about-tps2553-s-ilim-pin-function-check

部件号:TPS2553-1

你好,团队。

我的客户计划使用TPS2553DBVR-1。

我的客户正在尝试检查电流限制功能,请使用下面的确认方法进行检查,并告诉我是否没有问题。

<问题>

从外侧向5号针脚施加5V电压是否没有问题?

※客户尝试"在引脚5上施加5 V电压,以形成伪过电流条件,并确认6引脚的输出电压停止"。

※客户没有提到IOUT的条件,但我会单独告诉您,即使我将Ilim短路到,也至少有100 mA的负载。

基本上,我知道数据表中没有对外部电压应用的描述,但由于客户关注的是"Ilim对VIN短路",我希望您告诉我。

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这不是停止输出电压使用的好解决方案,将Ilimit引脚设置为高电压。 即使极限引脚可以维持7V最大值。
    为什么客户不使用“启用”针脚来执行此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的联系。

    >这不是停止输出电压使用的好解决方案,将极限引脚设置为高电压。
    >即使极限引脚可以维持7V最大值。
    >为什么客户不使用“启用”针脚来执行此功能。

    在给出答案时,我一定会告诉客户,为了重置IC,最好使用EN引脚进行控制。

    但是,这次客户的目的是进行此类测试以检查电流限制功能。
    因此,请告诉我以下情况。
    ①是否可以通过以下措施进行确认?

    从外侧向5号针脚施加5V电压是否没有问题?
    ※客户没有提到IOUT的条件,但我会单独告诉您,即使我将Ilim短路到,也至少有100 mA的负载。

    ②如果答案为"是",则操作中是否没有问题?

    此致,
    Pokkun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果极限引脚电压值不超过7V,则应正常。