This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0124:关于EQ的寄存器设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0421, DS32ELX0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638852/ds32elx0124-about-the-register-setting-of-eq

部件号:DS32ELX0124
主题中讨论的其他部件:DS32ELX0421

大家好,

 我的客户正在评估之间的通信
 DS32ELX0421和DS32ELX0124现已推出原型。
 请让我问您两个有关注册设置的问题
 对于EQ0,请仅在案例中使用。

 Q1)当0x63的位5设置为0时,RXIN0 EQ0是否被禁用?
       在我的客户的评估结果中,设置值似乎是
       的0x61位7:5是有效的,而不考虑0x63位5的值。

 Q2)是否需要在使用EQ0时将0x61的位7设置为0?
       在我的客户的评估结果中,似乎是第7位
       需要将0x61设置为0才能启用0x61的位6:5。
        *当0x61的位7为1时,EQ0似乎不能正常工作。
  
 如果您需要任何其他信息,请告诉我。
 
 此致。
 Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tokumoto-San,

    在数据表中,我没有必要设置位7。 您运行的数据速率是多少? EQ0不工作时,您是否看到Bert失败?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tokumoto-San,

     

    我已在EVM上评估了此问题。 0x63 Bit5=0时EQ被禁用。 此外,EQ 0工作正常,与0x61位7无关。 数据速率为2.5 Gbps。

     

    希望这有所帮助。

     

    您运行的数据速率是多少?

     

    谢谢!
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    非常感谢您的及时回复和重新检查
    EVM上的问题。

    我与我的客户分享了您的评估结果
    我让我的客户重新检查问题
    在原型板上。

    "您运行的数据速率是多少?"
    数据速率为2.7Gbps。

    感谢您的合作。

    此致,
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tokumoto-San,

    2.7 Gbps已接近我在EVM上运行的数据速率。 我预计您不会发现任何问题。

    您是否有系统方框图? 最终应用程序是什么?

    谢谢!
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

     非常感谢您对我们的项目感兴趣。
     最终应用程序是LED Display Wall。
     我附上了FPGA_LINK部件的简化结构图。

    e2e.ti.com/.../FPGA_5F00_Link_5F00_block_5F00_2017.1115万.xlsx
     “2.7 Gbps已接近我在EVM上运行的数据速率。”
     我同意你的意见。

    此致,
    Tsuyoshi Tokumoto