This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:它可以用于XFI吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639600/ds125mb203-can-it-use-for-xfi

部件号:DS125MB203

您好,支持团队,

我对DS125MB203有一些疑问。
我们的客户正在考虑使用此设备来切换XFI信号。

问题
1. 在DS125MB203的数据表中,明确指出此IC适用于10GBASE-KR。 它是否也适用于XFI?

2. 在与XFI一起使用时,应将模式引脚或模式控制寄存器的哪个设置设置设置为10GE或10G-KR?

3. 如果有使用的备注,请教我。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masanori:

    DS125MB203也适用于XFI。  我建议在XFI应用程序中将模式引脚设置为10GE。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    谢谢你教我。
    我很快就会通知我们的客户。

    此致,
    Tachibana先生