This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:用于TUSB1046A-DCI的RX交流耦合电容器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639517/tusb1046a-dci-rx-ac-coupling-capacitors-for-tusb1046a-dci

部件号:TUSB1046A-DCI

大家好,

我认为TUSB1046A-DCI需要Rx交流耦合电容器 ,因为 以下E2E线程。
正确吗?
https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/639091/2358806#2358806</s>63.9091万 235.8806万235.8806万

如果答案为是,我还想知道建议的电容器值。
它是否与TX (75~265nF)相同?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    是的,并且按照该接线柱上所附的ECN文档(表6-2)的规定,交流耦合电容器的值应介于297nF和363nF之间

    此致,
    豪尔赫