This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PCI2050B:PCI2050B

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638300/rtos-pci2050b-pci2050b

部件号:PCI2050B

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生
我有两个关于 PCI2050B的问题,如下所示。

1.   PCI2050B的传输效率是多少? 请您帮忙与我分享一下?

2.我是否可以添加寄存器或硬件模式来提高 转换效率?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    请您再详细说明一下您的问题吗? 抱歉,我不确定您所指的"转接效率"是什么。 请注意,此设备不存在任何类型的"软件支持"。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto
    应用程序是GbE LAN卡。
    但有时我们看到速度低于20M bps,您能与我们分享一些意见吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    性能在很大程度上取决于控制设备的软件。 遗憾的是,我们无法对您的问题进行评论,因为该驱动程序不是由TI开发或维护的

    此致,
    豪尔赫