This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2411:起搏器的定位和共面性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2411, DS92LV2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637685/ds92lv2411-standoff-and-coplanarity-of-the-pacakge

部件号:DS92LV2411
主题中讨论的其他部件: DS92LV2412

您好,

 

我想知道以下设备的共面性和平衡参数:

DS92LV2411

DS92LV2412

 

 

但我在数据表中找不到这些信息。

我认为QFN/SON封装通常是0.05 支架和0.08 共面,如下图所示(这是来自RGX封装)。

 

 

问题1)

请告诉我每个设备的平衡性和共面性值吗?

 

问题2)

针脚和电源垫是否在同一平面上? 如果没有,请告诉我电源垫的支架值吗?

 

问题 3)

关于RHS封装(LV2411),没有有关引脚的尺寸信息。 您能否给我发送包含它们的更详细的图片?

问题4)

有PIN 1指示灯(可选)。 此设备是否确实有此指示灯? 如果是,您能告诉我尺寸吗?

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba-San,

    感谢您与我们联系。 请查看我的在线回答。

    问题1)
    请告诉我每个设备的平衡性和共面性值吗?
    回答:它们与RGX (0.05 平衡器和0.08 共面)相同,详细的机械数据位于 proddms.itg.ti.com/.../mpqf159a.pdf上
    proddms.itg.ti.com/.../mpqs030.pdf

    问题2)
    针脚和电源垫是否在同一平面上? 如果没有,请告诉我电源垫的支架值吗?
    答案:引脚和DAP位于同一平面上。 相同的支架。

    问题3)
    关于RHS封装(LV2411),没有有关引脚的尺寸信息。 您能否给我发送包含它们的更详细的图片?
    答:请在 proddms.itg.ti.com/.../mpqf159a.pdf上查看尺寸

    问题4)
    有PIN 1指示灯(可选)。 此设备是否确实有此指示灯? 如果是,您能告诉我尺寸吗?
    答:是的,导联架有引脚1指示器。 RHS为45度x 0.25 ,NKB为45度x 0.30。 他们正在与JEDEC MO-220会面。

    希望这有所帮助。

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    感谢您的回复。

    关于问题1),我了解RHS套件。
    但是 对于NKB0060B pacakge,我在您提到的pdf文件中找不到"Windows 0.05 pulgage and 0.08 coplarity (Windows平衡和Windows共存)"描述。
    文件中是否有描述?

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba-San,

    工程图现在不存在。 NKB工程图很旧,需要更新以使其符合当今的QFN标准。 包括共面和支架尺寸。 我需要提交请求并修改图纸。

    我收到了我的软件包团队的确认,确认了NKB与0.05 平衡和0.08 的共同性

    我会转发给您这封电子邮件。

    Dennis