This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:无电部件阻塞CAN总线接口-未找到原因

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, SN65HVD231, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639587/sn65hvd232-dead-parts-blocking-the-can-bus-interface---no-reason-found

部件号:SN65HVD232
主题中讨论的其它部件: SN65HVD231SN65HVD230

早上好,

我们一直在使用 SN65HVD232测试多个CAN节点。 这些家伙与一个5伏的控制器连接,我们非常高兴,直到一些死亡发生。

基本上,CAN节点阻塞了整个线路。 抱歉,我们还没有机会确定信号范围,因为这些设备正在客户身上进行测试...但一旦客户更换了设备,就会发现

收发器 SN65HVD232来自其中一个节点(使用新节点),该节点再次开始正常工作...因此,UC似乎不会干扰总线,而是收发器。

以下是一些问题,直到我们将硬件投入实验室:

系统使用24VDC作为主电源。 我们不认为+24和CANH/L线之间存在短路,这是否是找出问题根源的关键点?  SN65HVD232不具有24VDC容错功能... 但是,只有部分设备损坏,短路会导致所有节点上的永久性损坏...

-使用5V CAN收发器应该不是问题,对吗?

SN65HVD232成为 CANbus拦截器的原因可能是什么?

- SN65HVD232节点中的UC 由3V3供电。

设计中包括防保护,如DESD1CAN和D/R与UC之间的串行电阻器。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    -是的,您是对的,CANH和CANL上的短路确实会影响所有节点并造成损坏,但是,如果短路只是暂时的,则某些设备可能在其他设备被破坏时仍然存在。 此设备可在短时间内(15us)承受CANH或CANL上的25V脉冲。 零件到零件的变化可能会使公差稍小或稍大一些。 话虽如此,这听起来不太可能,但需要检查一下。

    -5V CAN主控不应损坏设备,输入阈值允许收发器与3.3V或5V主控一起工作(它们是这样设计的)

    正如您之前所说的,损坏的设备将保持整个总线占主导地位,由于这些设备没有主导的超时,这将持续到设备被移除为止。 如果其他收发器必须在保持接地的总线上驱动高电压,这也可能导致这些收发器长时间接通过流,从而损坏这些收发器。

    在获得一些波形,原理图或其他测试结果之前,找到导致故障的原因可能会有点困难。 如果您可以获得有关故障签名的更多信息,这也会有所帮助。 并且验证部件是否确实损坏也很重要。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    -24VDC与CANH/L连接紧密,但确实不可能短接... 无论如何,我们可能会在下一个修订版中升级到大于24VDC的容错接口,以防出现这种情况。

    我将在接下来的几天内获得损坏的设备,因此我们可以执行任何测试以找出问题所在。

    附上示意图:

    R1是NP,R12/R13直接进入UC。 CAN以1mbps的速度运行。

    欢迎您提供任何帮助,

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    客户拥有哪个版本的设备? SN65HVD230,SN65HVD231或SN65HVD232? Rs引脚上有一个内部上拉,当该引脚较高时,设备处于待机或休眠模式。 因此,如果R1处于浮动状态,则引脚将在内部上拉并设置为该状态。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    SN65HVD232,R1浮动右对角没问题吗?

    此致,David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,该引脚对SN65HVD232没有影响。

    此致,