This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB3410:用于TUSB3410的Linux驱动程序

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639454/linux-tusb3410-linux-driver-for-tusb3410

部件号:TUSB3410

工具/软件:Linux

您好,

请告诉我们哪里可以下载TUSB3410的Linux驱动程序。  谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Antony,

    由于内核2.6 ,默认情况下包括虚拟COM端口Linux驱动程序,该驱动程序由Linux社区开发。

    此致,
    Roberto