This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:无法识别TUSB8041A集线器

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637279/tusb8041a-tusb8041a-hub-can-not-be-identified

部件号:TUSB8041A
主题中讨论的其他部件:TUSB8041TUSB8041EVM

您好,

  我们的客户将TUSB8041用于3.0 HUB项目。 附件是基于TUSB8041EVM的原理图。  

  将此集线器插入PC USB端口时,无法识别,有时芯片很热。  

  您能否帮助查看原理图和建议。

 非常感谢!

此致,

haroade2e.ti.com/.../TUSB8041-Schematic-2017_2D00_11_2D00_06.pdf</s>2017

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Haroad:

    如果SMBUSz保持为低电平,则在寄存器中清除cfgActive位之前,集线器不会连接到上游端口。 如果应用程序未使用SMBus,请拔下此引脚上的下拉列表。 此外,上游端口连接器似乎是A类连接器,而不是预期的B类连接器

    此外,如果设备很热,请验证散热垫连接是否良好。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,

       很抱歉澄清一些信息。

       有时,当插入PC时,它可以识别USB端口,并且TUSB8041温度正常。 但是,有时它无法识别,TUSB8041很热。

     此致,

    加载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Haroad:

    您能否确定温度高时的功耗。 另外,请注意,SMBus模式期间集线器的电流消耗较高,并且集线器不连接到主机控制器。 确保SMBUSz处于高位,除非SMBus主机正在使用中。

    此致,
    JMMN