This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:空闲字符

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636268/tlk2501-idle-character

部件号:TLK2501

为什么此设备允许5.6 或16.2 完成空闲字符?

如果我只挑选了其中一个设备并认为它良好,该设备是否会在乎?   

我知道,5.6 没有差异,而16.2 有差异。  

例如,我可以使用K 28.5 控制我的差异,也可以使用5.6 ,因为它不会调整差异。

或者,我可以使用16.2 ,而K 28.5 和16.2 都会调整差异...

如果在配备K 28.5 后仅设置了16.2 或5.6 ,IC是否会不满意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    我们已将您的问题分配给应用程序团队,并将很快提供更新。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    很抱歉回复延迟。 基本上,设备的编码器在没有可发送的有效负载数据(K 28.5 ,5.6 或K 28.5 ,16.2)时插入空闲字符。
    根据此设备的状态机,此设备接受3个连续的有效ID或载波扩展,甚至1个有效数据/错误传播,以建立链接并同步设备(接收到有效代码字)。
    设备需要K 28.5 (BC)代码,后跟5.6 (C5)或16.2 (50)代码。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以选择“5.6 ”或“16.2 ”作为空闲模式使用?  或者IC是否需要我在这两个字符之间切换(或使用其他算法)。  这假定我始终发送K 28.5。

    3个连续有效怠速是什么意思?  我是否应该保证连续发送3个怠速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您可以在5.6 K 28.5 (BC)的后面使用DK (C5)或16.2 (50)。 设备需要检测3个连续的有效ID才能同步设备。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一种方法可用于选择5.6 与16.2 ?  或者我可以随意选择它们吗?

    我可以选择一个跑步,还是需要在两者之间交替进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您只需选择其中一个或替换它们,由用户决定。 基本上,设备的状态机在开机/重置时会进入采集状态,并搜索3个待机状态以同步设备。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队