This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HDMI CEC信号

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639294/hd3ss215-hdmi-cec-signal

部件号:HD3SS215
主题: HD3SS214中讨论的其他部件

大家好,

我的客户需要一种能够切换CEC信号的解决方案,如下所示。

HD3SS215似乎没有CEC引脚。 我们是否有解决方案可以支持此功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim

    很遗憾,我们没有任何带有此额外引脚的开关。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim

    另一方面,我们还有其他解决办法可以帮助他们。 请看HD3SS214的第15页,我们有一个USB开关,可以支持来自HDMI的CEC线路和CAD线路。 在这种情况下,它可以与config1/2配合使用,因为此设备用于DP++,但处理来自HDMI的CEC和CAD信号没有任何问题。

    此致
    弗朗西斯科