This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Thunderbolt笔记本电脑DisplayPort和HDMI不稳定视频

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637525/thunderbolt-notebook-displayport-and-hdmi-unstable-video

您好,Jacob,
感谢您的回复。
充电问题已解决,这是客户的固件配置问题。 他设置了5个固定PDO输出,但没有为苹果集线器设置14.5V。
但是Thunderbolt接口还有另一个问题,当他们连接两个视频接口时,一个是DP接口,另一个是HDMI接口,当连接两个显示器一次时,视频信号不稳定,你能给一些建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    当连接到具有视频输出的Thunderbolt设备时,您是否看到了这种情况? 或者,您是否通过HDMI和DisplayPort转换器看到了这种情况?

    您是否有访问EC的权限来读取几个寄存器? 如果是这样,您能否读取数据状态寄存器0x5F并在连接时发布结果。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    您有更新吗?

    雅各布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    我要结束这项工作。

    雅各布