This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:SN65HVD09未使用的通道

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639147/sn65hvd09-sn65hvd09-unused-channels

部件号:SN65HVD09

您好,  

我正在使用"SN65HVD09"作为RS 422接收器。 但我不是在使用很少的频道。 我应该保持浮动吗? 或者有任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijesh:

    如果您在第5页查看电气特性,您将发现差分输入阈值电压VIT+和VIT-。 差动输入处的-200 mV到+200 mV之间的电压未定义,结果可能是未定义或切换输出信号。

    结论:如果您将设备用作接收器并使差分输入保持浮动,则相应的输出A信号未定义或可能正在切换。 为了获得稳定的条件,将未使用的带上拉电阻的B+连接到Vcc,将B-连接到相应的GND。 由于SN65HVD09是正逻辑,因此您的输出信号将为定义的高电平。

    如果这对您有帮助,请告诉我。

    此致
    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dierk:

    感谢您的回复。 我明白了您的观点,但内部上拉和下拉电阻器显示在B+和B-中,因此可以将未使用的通道保持为浮动状态吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kΩ kΩ 的kΩ 电阻器几乎没有任何影响,因为2 μ A/4 μ m分压器更坚固。 (我猜后者实际上是输出驱动程序的一部分;全双工设备的输入端不会有它们。)

    没有外部电阻器,差值仅为50 mV。 您需要添加足够强的上拉/下拉,以产生200 mV的差值;10 kΩ 应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您指出这一点。

    您是正确的 ,10 kΩ 电阻器是合适的。 它产生的0.5 mA电流在II 总线输入电流范围内,数据 表第5页的电气特性中也显示了此电流。

    此致

    迪尔克