This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:ILIMx引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638799/tps2540-ilimx-pin

部件号:TPS2540

大家好,支持成员,

遵循我的理解正确吗?

ILIMx引脚可以编程最大电流。

但当前值遵循1.2 的规格。  

例如)如果 识别到500mA设备,则无论 1.5A ILIMx设置如何,最大电流限制均为500mA。  

另一个问题是。

Ilim_SEL使用的ILIMx引脚不 能打开吗?

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,

    可编程电流限制设置电流限制,它与1.2 的规格无关。 例如,设备可以配置为DCP (因此1.2 显示最大1.5 A),但已连接Apple设备,并且想要消耗更多电流(如2 A)。 只需将电流限制设置为约2.3 A,TPS2540就可以为2.3 A充电

    始终使用ILIMx和ILIM_SEL引脚设置电流限制。

    此致,
    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    感谢您的回答。

    独立DCP模式。

    TPS2540配置的CDP模式是否符合1.2 的规格?

    ILIMx引脚的设置必须大于1.5A,如果应提供1.5A,那么?  

    另一个问题是。

    从数据表的图43看,没有使用过的ILIM1打开。

    这种理解是否正确?

    此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,

    即使在CDP模式下,TPS2540电流限制也由Ilim_SEL和ILIMx引脚设置。

    是必须设置当前限值。  如果1.5 A为所需电流,我建议设置超过1.5 A的电流限制。  请参阅数据表中的第29页。

    ILIM_SEL在两个可编程电流限制之间进行选择;ILIM1用于高电流限制阈值,ILIM0用于低电流限制阈值。

    在图43中,Ilim_SEL与GND相连,因此使用了ILIM0,而不是ILIM1。  因此,可以让ILIM1保持浮动。

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    感谢您的回答。

    此致,H.Inoue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hirotaka,

    没问题,我希望这能帮上忙!

    此致,
    多诺万