This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638693/lmh0340-lmh0340

部件号:LMH0340

您好,

我需要将HDMI/DVI转换为HD-SDI或3G SDI。

德州仪器(TI)是否有解决方案? 我看到大多数解决方案都基于FPGA。

是否可以使用LMH0340将HDMI/DVI转换为SDI?

谢谢  

Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugan,

    应该有一个可从HDMI转换为SDI的FPGA。 请与Xilinx和Intel等FPGA供应商联系,因为他们可能已经拥有此FPGA IP。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugan,

    TI没有将HDMI/DVI转换为SDI格式的单芯片IC解决方案。 这通常只能通过FPGA完成。 LMH0340不会将HDMI/DVI转换为SDI。 相反,它接收来自FPGA的LVDS DDR信号(与HDMI TMDS信号不同)并转换为SDI。 在这种情况下,HDMI仍需要由FPGA处理,然后FPGA将LVDS DDR信号输出到LMH0340,然后将其转换为SDI。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nazeer / Micheal,

    感谢您的回复。

    我可以看到TI支持的一些IP代码,但有关其使用的详细信息非常清楚,使用LMH0340对HDMI到SDI实施进行一个小的应用说明会很有帮助。

    我将与Xilinx供应商核实。

    再次感谢。

    此致

    Murugan