This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:TLK 10x的重置顺序

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636564/tlk100-the-reset-sequence-of-tlk-10x

部件号:TLK100

您好,

对于TLK100数据表(P.71交流规格),T1为典型值200 μs。

我想知道最大值。

TLK 105是否相同?

 此致。
 Kenji

对于TLK100数据表(P.71交流规格),T1为典型值200 μs。
我想知道最大值。
TLK 105是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji:

    最大重置取消声明时间未在数据表中列出,因此我们将无法共享该信息。 您能否分享此信息在系统中的使用方式?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San,

    我想知道T1的时间,以便内部复位和外部复位不会同时发生。

    根据数据表,有必要在200 μs (典型值)之前断言Hardware reset_N引脚。

    感谢你的帮助。

    此致,

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San,

    我 μs,开机后200 μ s <-->内部重置结束时间是禁止外部重置的部分。
    但是,我注意到硬件RESET_N针脚在该外部重置禁止间隔期间过低。
    有时TLK100被锁定。
    重新启动电源后,锁将被释放。 不接受其他重置。

    请告诉我IC内将锁定的机构。

    此致,

    Kenji