This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:电容器值不同

Guru**** 2847190 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639321/trsf3232e-different-capacitor-values

部件号:TRSF3232E
主题中讨论的其他部件:MAX232

您好,

我有一种设计,其中Maxim Integrated的器件MAX232被TRSF323ECDR替换,以使用3.3V电源到IC。
更换部件的人员保留外部电容器:
c1=c2=2.2uF而不是0.1uF。
C3=C4=10uF而不是0.1uF。
与RS-232的通信正常。
如果使用上述值而不是典型值,从长远来看,IC是否存在任何危险?

谢谢!

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yossi,
    电容器的额定电压是多少? 通常,我们建议它们至少为10伏。 尽管电容器值已更改,比率仍应正常工作。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有的额定电压均为25V。

    谢谢!
    Yossi