This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:SDP设备连接与CDP模式

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639155/tps2540-sdp-device-connection-with-cdp-mode

部件号:TPS2540
主题: TPS2546中讨论的其他部件

您好Donovan,

在TPS2540 识别已连接的SDP设备后,具有CDP模式的TPS2540是否会作为0.5A限制的SDP模式运行?

TPS2546在这种情况下有什么作用?

在线程之前:

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/638780</s>63.878万

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,

    不会。 TPS2540将保持在CDP模式,并将提供设备所需的电流。  因此,如果连接了SDP,即使电流限制设置为超过1.5A,SDP也只会为2.0 的一个设备消耗最大500 mA。  TPS2546没有区别。  我刚才提到一些设备,例如苹果设备,并不检测CDP。  TPS2546具有允许TPS2546作为CDP工作的功能,并且仍然允许通过2.0 与此类器件进行通信。  TPS2546数据表第29页上的9.1 2节介绍了更多详细信息。

    谢谢!

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    感谢您的回答。

    此致,H.Inoue