This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:操作模式参考

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638758/ds90ub913a-q1-operation-mode-reference

部件号:DS90UB913A-Q1

各位好,

我 有疑问,请您帮忙。

A盒: 传感器-> UB913 -> UB964

我知道解串器将通过反向通道自动将串行器配置为正确模式。

对于 UB913寄存器0x05位5 (MODE_OVERRIDE) 设置为0 ->不覆盖模式选择位,

这意味着什么?   

                                      (A) UB913由内部决定模式选择  

                                      或

                                     (B)  UB913是指 UB9664 的模式引脚HW配置 ,不 会被 UB9664的寄存器0x6D 位[1:0] FPD3_MODE覆盖

                                      或

                                     (c)其他答复

谢谢你

 此致

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬
    答案是C UB913工作模式可以自行设置,但此位不能更改RX工作模式。因此,通常不需要使用此功能。

    最好的rgds,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven,

    非常感谢 。

     此致

    斯蒂芬