This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:IDX引脚设置

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639225/ds90ub914a-q1-idx-pins-setting

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,

让我在下面确认一下。

*当用户仅使用从地址0x60 (8'b0:0xC0)时,以下设置是否可用?

 

此问题的背景是减少组件。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    数据表中的一般推荐值是典型值,基于验证结果。 但是,仅在这种情况下,如果您只使用从属地址0x60 (8'b0:0xC0),则可以直接将IDX引脚绑定到GND,这也可以消除10k欧姆电阻器。

    此致,
    查利蔡