This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:有关TCAN1043-Q1通电/断电顺序规格的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638036/tcan1042-q1-questions-about-tcan1043-q1-power-up-power-down-sequence-specification

部件号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN1043-Q1TCAN1043

您好,

-小心-

E2E中没有"TCAN1043-Q1"作为设备注册候选项。
因此,我注册了"TCAN1042 - Q 1"。
问题是关于"TCAN1043 - Q 1"。

----------------

有关TCAN1043-Q1通电/断电顺序规格的问题

此设备有三个电源输入:VCC / VIO / VSUP。
是否为每个电源输入指定了通电/断电程序?

据我所见数据表,
我找不到具体的描述。


我的客户的产品使用以下电源电压。

VSUP = 12 V
VCC = 5 V
VIO = 3.3 V

客户希望在打开VIO (3.3 V) 20毫秒后打开VCC (5 V)。

此序列是否有任何问题?

----------------

最好的餐厅,奥罗比安科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Orobianco,

    这可以正常为设备通电,但请注意,在20毫秒内,设备中的大多数功能将无法正常工作。

    是否假定VSUP通过此顺序供应?

    此致,
    Eric Hackett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Customer-Information--for-TCAN1043_2D00_Q1.pptx

    您好Eric,

    感谢您的回复。

    附件是我的客户的信息。

    我的客户知道,从打开VIO电源到打开Vcc,设备在20毫秒内无法正常工作。

    最后,

    对于VCC/VIO/VSUP“通电”和“断电”过程,

    是否认为没有特定的规范需要遵守?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Orobianco,

    是的,看一下PowerPoint中的开机顺序,这应该是完全正确的。 客户不应期望我们的设备会出现任何不良行为。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    感谢您的回复。

    我了解"通电"。

    关于"断电",
    是否可以理解没有关于断电程序的说明?

    此致,Orobianco。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Orobianco,

    是的,这是正确的假设。 关机顺序不是特定的。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    感谢您的回复。
    我的问题已解决。

    此致,Orobianco