This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337G:TCAN337故障:ESD保护的最佳实践?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638915/tcan337g-tcan337-failures-best-practice-for-esd-protection

部件号:TCAN337G
主题中讨论的其他部件:TCAN337

我们一直在运行一个系统,其中有多个远程模块与CAN总线相连。

所有节点都使用TCAN337收发器。  

所有节点均受 连接 到机箱的PESD5V0L2UU,115 TVS二极管的保护(在下面的示意图中标记为PE)。

症状:总线上的通信将停止。 关闭系统后,我们将测量CANH到CANL之间的阻抗是否非常低(小于1欧姆)。 TVS二极管的阻抗也将非常低 (小于1欧姆)。

更换收发器和TVS二极管后,系统工作正常。

这表明总线暴露在足以损坏CAN收发器和TVS二极管的脉冲中。

自从增加了TVS二极管之后,这些故障的发生率已经大大降低,但我们仍然不时地遇到故障。

1) PESD5V0L2UU,115 TVS二极管是否适合此应用?  

2)保护总线的最佳做法是什么?我们应该将TVS二极管连接到机箱(PE)还是本地接地平面?

3)您是否有任何其他建议来提高此系统的稳健性?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    您是否曾尝试仅更换收发器或仅更换电视? 如果只有其中一个出现问题,这可能有助于我们进一步了解这里存在哪些薄弱环节。

    此外,系统是否有可能暴露在任何直流过电压下,例如从CAN线路到电源导轨的短路? TVS二极管能够很好地夹持瞬变电压,但长期暴露在超过工作电压范围的电压下可能会损坏。 我提到这一点是因为PESD5V0L2UU的工作电压范围相当窄(0 V至5 V)。 除此之外,我看不到将此组件与TCAN33x配合使用的一般问题。

    我通常建议将TVS二极管连接至接地端口(如机箱PE),而不是本地接地。 这应阻止瞬态电流在本地接地上循环,从而可能将噪声耦合到PCB上并影响其他电路,如功率调节器。

    但是,这种方法的缺点是PE和GND网之间的电位差异可能会导致TV导电。 (例如,如果PE电位相对于GND为正电位,则电视可能会出现正向偏置,并使收发器暴露在相对于其本地接地"高"的电位下。) 此系统是否可能遇到任何可能会在PE和GND之间产生差异的情况?

    在这种情况下,一种可能提供一些好处的常见方法是从GND到PE的放气(大值)电阻器和(小值)并联电容器。 这将有助于防止两个网之间的任何长期电荷积聚,从而通过电视路径放电。 但是,这对"直流"问题(如短路)没有帮助,因为电阻值需要较高。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速响应Max,
    1)澄清:我通常先拆下电视,然后重新检查CAN收发器,看看它是否存活。 我能够通过测量部件从主板上取下后的阻抗来确认部件故障。
    -有时CAN收发器会单独出现故障
    -但是,如果电视出现故障,CAN收发器始终会死机

    2)我们完全有可能遇到PE上与GND相关的潜在问题,如您所述。 我会考虑更多(您能想到检测该问题的任何测试吗?)。

    3)理论上,我们的系统设计使CAN总线在断开电缆时更容易受到ESD撞击。 在这种情况下,将TV连接到GND (与PE相对)是否是更好的选择,因为它可能与PE上的电位相对于GND进行隔离?

    4)您是否有描述漂白剂使用情况的应用说明?

    感谢您的支持,
    -mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的澄清。 检测PE和GND之间的差异有点棘手,因为此类差异有时只在允许GND导轨真正"浮动"时才会出现,因此连接测量设备可能会使测量本身发生一定程度的偏差。 但是,通过在每条线路上使用高阻抗示波器探头,您可能能够观察到有意义的事情。

    再想想这种应用,将TVS二极管连接到本地接地似乎是有好处的。 由于电视的工作电压范围相对较窄,使其与收发器共享一个通用参考有助于系统更好地承受轻微的GND/PE偏移,而不会导致电视传导或将其钳位电压偏移到CAN端口的绝对最大范围之外。

    考虑到这一点,我认为最好的解决方案是将电视引用到GND网络,但提供一条路径,使瞬变能够轻松流至PE端口。 从GND到PE放置一个高压电容器(例如1 nF)可以实现这一目的-您最终将获得DC隔离,但为高频瞬变提供低阻抗路径。 可将1 mohm - 10 mohm范围内的电阻与此电容并联放置,以防止电荷累积。 (这会导致GND和PE之间出现少量泄漏,因此您当然需要确保这不会违反系统的任何安全要求。) 这就是我以前所说的“放气器”,即提供受控放气路径的东西。

    我也见过系统在没有此RC网络的情况下工作,但在这种情况下,瞬态电流所采用的路径并不是那么明确。 电流将进入一个基本上是浮动的节点,因此回流电流将找到自己的最小阻抗路径(可能会干扰其他组件),或者电荷可能会积聚在接地管网上。

    我知道这可能会有点混乱,很难找到好的参考资料,所以请告诉我您还有哪些问题,我会尽最大努力帮助您。

    此致,
    最大