This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:如果I2C I/O引脚具有5V容限,我是否可以在VreF1 = Vref2 = 3.3V的第1面使用5V I2C主控?

Guru**** 2792245 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639441/pca9306-if-i2c-i-o-pins-are-5v-tolerant-can-i-use-a-5v-i2c-master-at-side-1-with-vref1-vref2-3-3v

部件号:PCA9306

我对数据表中的"5V容差I2C I/O端口以支持混合模式信号操作"声明有点困惑。  我有一个带有PCA9306的主板- Vref2 = 3.3V。  VreF1通常为2.5V,但我需要将此板与Arduino一起推出-- 5V I2C。  如果我连接Vrev1 = Vref2 = 3.3V,然后使用我的5V I2C驱动第1面,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您是否有示意图或完整的图表?  我们通常建议将Vref2连接到EN,然后将其连接到Vdpu (您要转换的IO电压)

    Vdpu可以是5.0V,VreF1可以是2.5V。  请给我一个您想要 做什么的图表,我可以告诉您实现这一目标的最佳方式。  您是否需要SDA/SCL总线电容的任何缓冲。 如果是这样,您可能需要查看缓冲区。  如果迹线很小,并且总线上的从属设备数量有限,那么您只需要一个简单的转换器,如PCA9306。

    Francis Houde