This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:/VREGEN条件的额定电流

Guru**** 2962740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638848/tusb3410-current-rating-for-vregen-condition

部件号:TUSB3410

请告诉我有关VREGEN条件下的当前规格以下的信息。

①Datasheet第7页描述了"电源电流(工作):15mA"。

哪个15mA条件/VREGEN: 高(关闭)或低(打开)?

②Please让我了解内部电压调节器的最大输出电流。

(/VREGEN:低(开))

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    此设备早已发布,因此我们正在尝试查找特征参数数据,以便对该方面进行一些说明。
    我们将向您提供一些反馈。

    此致,
    豪尔赫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    最大电源电流(15mA)被定性为启用内部电压调节器(VREGEN:低-打开)
    内部电压调节器设计为只支持设备自身的负载,因此不应使用VDD18端子提供其他设备。

    此致,
    豪尔赫