This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:电压波纹规格

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639436/tusb212-q1-voltage-ripple-specification

部件号:TUSB212-Q1

[ TUSB212-Q1 ]电压波纹技术指标

您好,

是否对电源电压纹波有任何要求?



我在数据表中看不到任何规格,这是否意味着可以接受电源电压范围内的任何纹波?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenichiro:

    我们对电源电压纹波没有任何要求。 我们建议使用从VCC到GND的并联电容器阵列,包含2个电容:1uF,100nF和可选的10nF。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Diego!