This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万,通电和监控功能

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639302/tps65982-tps65982-power-on-and-supervisory-functions

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

客户对8.3 TPS6.5982万 D/S的"TPS. 5.1 通电和监控功能"有疑问

请告诉我们使用VOUT_3V3监控电路的优点或用途。 他们能否在不使用VOUT_3V3的情况下配置此IC?

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,您好!

    VOUT_3V3针脚只是VIN_3V3电源的输出,切换至另一针脚。 客户不必使用此引脚,如果不想使用VOUT_3V3引脚,则可以将其保持浮动。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回答!

    此致,
    Satoshi Yone