This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 1.2 安全连接问题

Guru**** 2570375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639318/tps65982-tps65982-bc1-2-questions

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

客户对TPS6.5982万 1.2 的功能性有疑问。

问题A.

低于1.2 的顺序是否正确?
 1. TPS6.5982万检测D+/D-电压。
 2. TPS6.5982万检测CDP或不检测CDP
 3. TPS6.5982万可检测DCP或不能检测
 4.如果端口不是CDP或DCP,则该端口将变为SDP。

问题B.

如果发生以下事件,是否可以更新1.2 状态寄存器? (0x3F电源状态寄存器)
 1. Apple分压器模式适配器连接至TPS6.5982万
 2.适配器配置已更改"Apple除法器模式= 1.2 级>"

问题C.

是否有检测DCP或CDP的规范? 例如,电压容差或检测定时

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,您好!

    问题A:
    是的,此顺序正确。

    问题B:
    由于TPS6.5982万不支持此特定充电规范,因此我们没有任何专用挂钩用于"Apple分隔器模式"。 连接Apple充电器时,它将显示为CDP。

    问题C:
    您可以参考1.2 的所有特定电压和定时容差规格。 以下是指向1.2 spec: composter.com.ua/.../BC1.2_FINAL.pdf的链接

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回答!

    此致,
    Satoshi Yone