This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:TPD8S300 OVP详细信息

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639233/tpd8s300-tpd8s300-ovp-detail

部件号:TPD8S300

尊敬的团队:

我对TPD8S300 OVP有几个问题:

1.此OVP检测连接器侧还是系统侧?

2.此设备如何检测OVP?  

3.此设备如何检测5V短路或20V短路之间的差异? 它是否使用与OP相同的比较块?

4.此设备如何夹紧相应短路电压的输出电压?

谢谢  

Shaq。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaquille,

    感谢您对TPD8s300的关注。 请查看下面的红色答案:

    1.此OVP检测连接器侧还是系统侧?

    连接器侧(C_CCX和C_SBUX)。

    2.此设备如何检测OVP?

    通过快速OVP比较器电路。  

    3.此设备如何检测5V短路或20V短路之间的差异? 它是否使用与OP相同的比较块?

    SBU通道:相同的OVP比较器电路 将跳闸5V和20V。

    CC通道:OVP电路将仅在6V以上跳闸,因为CC路径具有5V容限。  

    4.此设备如何夹紧相应短路电压的输出电压?

    根据数据表,该器件将仅在70ns (CCX)和80ns (SBUX)下钳至8V的典型值,然后将关闭FET路径并接地CCX/SBUX线路。  

    我希望这能帮助你:-)