This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万H:电压或电流模式线路驱动器

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639256/dp83848h-voltage-or-current-mode-line-driver

部件号:DP8.3848万H

团队,

DP8.3822万数据表说明此部件是当前模式线路驱动器。

DP8.3848万和DP8.3867万也是电流模式驱动器还是电压模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAM:您好!

    DP8.3822万是当前模式线路驱动器。

    DP8.3848万是当前模式线路驱动器。

    DP8.3867万是电压模式线路驱动器。

    不同之处是电流模式LD需要外部终端/偏置网络,而电压模式则不需要。 请参阅每个设备的EVM,作为所需外部网络的参考。

    此致,