This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:Rx和Tx差分线路上的下拉电阻器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: 3220UFP-DGLEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637991/hd3ss3220-pull-down-resistors-on-the-rx-and-tx-differential-lines

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件:3220UFP-DGLEVM

您好,

在 3220UFP-DGLEVM INT027示意图中,TxP/n和RXP/n线路上使用了100K下拉电阻器。 有一条注释指出:"C1,C3,R10,R11,R6和R7的放置是为了与高于2V的USB VCM进行互操作。"  

在我的设计中,我将差分对连接到USB控制器,而不是3.0 A型连接器。 我无法确定是否需要下拉电阻器。 在数据表的应用说明中,未使用电阻器。

请帮助我了解它们的功能。

此致,

Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prachi:

    C1,C3,R10,R6和R7被放置在HD3SS3220UFP-DGLEVM中,用于互操作性案例,我的意思是,在某些特定应用中,需要高于2V (高达12V)的更高电压USB VCM,这就是为什么将这些组件放置在EVM中的原因。 基本上,取决于客户的应用,在您的情况下不需要这些组件。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    谢谢,这回答了我的疑问。 是否有一些我可以参考的应用说明或文档,以便更好地理解?

    此致,
    Prachi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prachi,

    根据我的理解,没有相关文档,请让我与团队核实。

    此致,
    路易斯