This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0022万:最大支持频率?

Guru**** 2570535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639206/tlk10022-maximum-supporting-frequency

部件号:TLK1.0022万

您好,

我想检查10.24Gbps (2.56X4ch)的可用性。

我 知道它最多 可支持10Gbps。

我想知道是否可以更改10.24Gbps的某些参数设置。

请告诉我 10.24Gbps 的传输是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    这是不可能的,因为TLK1.0022万在高速端支持高达10Gbps (最大)。 因为此器件使用频率乘法器来实现低速和高速SerDes以及其它内部电路。 唯一的方法是使用2到1或3到1来支持此数据速率(2.56Gbps)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队