This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5182万:SN7.5182万线路接收器

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639365/sn75182-sn75182-line-receiver

部件号:SN7.5182万

 我的SN7.5182万线路接收器有问题。  一般而言,电路工作正常,输出针脚6处接收到的信息正常。 但几周后,电路出现故障,我必须更换为新电路。 这发生了4次。

引脚1和3连接至RS485线路。 在引脚2 (RT)和引脚1之间 连接了一个3,3 nF电容器。 引脚4 (STRB)和引脚14连接到+5V。  插针6,TTL输出 连接到微处理器的RxD。  引脚7连接到接地。 所有其它针脚均未连接。  我假设问题出在芯片的输入端,而不是TTL输出端。

我的设计可能有什么问题?

Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lorenz:

    很遗憾听到您遇到的问题。 我看不到您描述的使用问题,因此我想知道这些设备是否可能在操作过程中受到某种程度的损坏(例如,由于过应力,如静电放电等)。

    您是否有更多有关故障设备行为的详细信息? 例如,输出卡在高位还是卡在低位,或者部件的作用是否像完全断电一样(具有高阻抗输出)? 您是否能够观察到与电源电流或输入引脚阻抗有关的任何变化? 是否有任何针脚与接地/5V或IC内的其他信号短路?

    此致,
    最大