This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:Vconn电源

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1, TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639180/tusb319-q1-vconn-supply

部件号:TUSB319-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB322I

您好,

我的客户正在考虑使用TUSB319-Q1。

如果需要Vconn电源,如何构建电路?

它能否仅通过外部FET实现?

提供参考电路,对我有帮助。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    TUSB319-Q1不支持有源电缆的VCONN。 由于需要在系统中报告此功能,因此FET解决方案不可行。 因此,我建议使用其他设备,如TUSB322I (工业版)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队