This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI,带BQ2.589万 DP/DM检测

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639226/tusb4020bi-tusb4020bi-with-bq25890-dp-dm-detect

部件号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他部件: BQ2.589万BQ2.4392万TUSB8020B

尊敬的先生:

如下面的结构图所示,TUSB4020BI DP/DM是否会受到具有USB的BQ2.589万的影响,以执行 DP/DM通信。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    BQ2.4392万是在TUSB8020B的上行端口还是下行端口上? TUSB8020b上的电池充电是否已禁用?

    此致,
    JMMN