This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:符合性测试

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639210/tcan1042-q1-conformance-tests

部件号:TCAN1042-Q1

您好,Expart。

请教我。
我的客户正在考虑CAN收发器IC。
我的客户的请求如下所示。

TI的CAN收发器已通过C&S的一致性测试(http://www.cs-group.de)。
TI是否有任何产品通过了C&S的一致性测试(http://www.cs-group.de)?

我将尝试向我的客户推荐TCAN1042-Q1。

最好的长袍
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-san您好!

    是的,TCAN1042-Q1是一个不错的选择,并且通过了C&S符合性测试。 我们可以通过电子邮件提供正式报告。 如果您愿意,可以发送电子邮件至m-Robertson at ti dot com。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Max-San:

    感谢您的快速响应和良好信息。

    我将根据您的好建议向我的客户建议TCAN1042-Q1。

    如果我的客户需要正式报告,请再次帮助我们。

    谢谢!

    柳枝