This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:关于VOHA,请参见数据表p8。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639197/tpd12s016-about-voha-at-datasheet-p8

部件号:TPD12S016

VOHA_MIN = VCCA * 0.07 [V]

0.07 ?

这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Acguy:

    尝试使用Voha = Vcca x 0.7 进行测试,然后发布您的结果。 让我知道一个更准确的方程式是什么。

    感谢您将此问题提请我注意。

    最佳,
    Tom