This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS485工作不正常

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638551/sn65hvd75-rs485-not-working-properly

部件号:SN65HVD75

各位朋友,您好!  

最近,我制作了BLE至RS485接口板。 (它包含Nordic的BLE SoC;很抱歉)

无论如何,我已经完成了我的艺术作品,并订购了PCB和手动焊接PCB。

但有些板只能接收(传输不工作),而其它板只能传输  

有什么问题? 我手动焊接时芯片是否死了?  如果我执行SMT流程,它是否正常工作?

我附上我的原理图,我需要你的帮助朋友!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bongjin,

    感谢您的联系! 为了有效排除RS-485解决方案的故障-让我们澄清一些情况。

    1. 您是否进行了健全性检查:检查Vcc和逻辑导轨的电压水平是否正确。
    2. 有多少节点连接到RS-485总线?
    3. 问题是否可重现或随机发生?  
    4. 您已完成了多少个主板,有多少个主板存在此类问题-其中一些主板是否正常工作? 是否有些根本不工作?

    到目前为止,我在原理图上看不到任何故障。 如果在焊接过程中设备过热,请执行一条陈述。

    最好测量 连接到 SN65HVD75的信号D,DE,R。 断开此测试的所有节点。 如果可能,请分享您的波形,以便我们确保这不是造成问题的根源。

    此致  

    Dierk Bronner   



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bronner:
    感谢您的回复!
    我已经解决了这个问题,我移除了targetert RS485的上拉电阻器!

    我有一些必须检查的提示

    非常感谢您的回复。
    非常感谢,祝你度过美好的一天:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bongjin,

    好消息,我很高兴听到您的成功。 感谢您的反馈,祝您度过美好的一天!

    此致  

    迪尔克